This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB924-Q1:PCLK (MHz)、DSI 速率(Gbps)、FPD 线路速率(Gbps)和视频数据(分辨率、颜色深度、帧速率)之间的关系

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB924-Q1, DS90UB941AS-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1288724/ds90ub924-q1-relationship-between-pclk-mhz-dsi-rate-gbps-fpd-line-rate-gbps-and-video-data-resolution-colour-depth-frame-rate

器件型号:DS90UB924-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB941AS-Q1

您好!

我们一直在尝试量化串行器/解串器接口对视频数据速率的限制。

我们的基本设置是将 DS90UB941AS-Q1与 DS90UB924-Q1配对 。

 DS90UB924-Q1数据表表明其只能支持720p 视频(第1节)。

但是、我的计算(基于该论坛中的类似计算)表明它可以支持高达1080p 的分辨率:

1920 x 1080 x 30 (fps) x ~1.2 (消隐)= 88MHz。

这在 DS90UB924-Q1的95MHz 像素时钟规格范围内(第1节)。

我是否正确理解了这一点?

相关问题:颜色深度(例如、每像素24位)在哪里涉及? 我猜这部分计算是相同的、但结果变为2.1Gbps。 它现在是否代表 FPD 线路速率? 如果是、它似乎仍在 2.976Gbps 的数据表规格范围内(第7.3.1节)。 我是否正确理解了这一点?

这里是否有任何误解、以及 SerDes 设置是否有任何更严格的限制(例如串行器的 MIPI DSI 速率)?

此致

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurence、

     DS90UB924-Q1数据表表明其只能支持720p 视频(第1节)。

    但是、我的计算(基于该论坛中的类似计算)表明它可以支持高达1080p 的分辨率:

    1920 x 1080 x 30 (fps) x ~1.2 (消隐)= 88MHz。

    [/报价]

    当 LFMODE=0时、DS90UB924可以支持5MHz 和96MHz 之间的 PCLK。 只要满足这一要求并且满足 FPD-Link 数据速率、924就能够处理它。 在示例中选择30Hz 的1080p、我通过向每个垂直和水平活动参数添加10%的消隐来计算75.2MHz。

    • PCLK = 2112 x 1188 x 30Hz = 75.2MHz
    Unknown 说:
    1920 x 1080 x 30 (fps) x ~1.2 (消隐)= 88MHz。

    我根据提供的公式进行了计算、并得到了结果74.6MHz。 这应该仍然没有问题。

    Unknown 说:
    相关问题:颜色深度(例如每像素24位)是在哪里涉及的? 我猜这部分计算是相同的、但结果变为2.1Gbps。 它现在是否代表 FPD 线路速率? 如果是、它似乎仍在 2.976Gbps 的数据表规格范围内(第7.3.1节)。 我是否正确理解了这一点?

    没错、色彩深度用于计算 941和924之间所需的 FPD-Link 数据速率:

    • 数据速率= PCLK x bpp

    此致、

    G·阿巴尔卡

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为我糟糕的数学道歉。 非常感谢您的支持、这已经回答了我的问题。

    此致

    劳伦斯