This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:100M 模式运行。

Guru**** 2529000 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287520/dp83869hm-100m-mode-operation

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

尊敬的团队:  

由于成本降低、我的客户希望将其应用拆分为1G/100M/10M 和100M/10M 模式。  

他们需要使用相同的原理图、并且 只需更改磁性元件和 RJ45连接器。  

1.是否可以使用 DP83869HM 和100M 专用连接器(2线对、4线)?

2.如果他们使用的 DP83869HM 仅为100M/10M 模式、是否只需将端口 A 和 B 连接到 RJ45连接上?

3.如果是,如何处理 C 和 D 端口? 悬空是否正常?  

请告诉我您对上述客户问题的看法。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    如果我的理解有误、请更正我。  客户希望在100Mbps 应用中使用 DP83869PHY。

    如果是这样、我们认为当 DP83869 PHY 采用100Mbps 应用时、可以仅使用2个通道。 其他引脚可以保持悬空。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:  

    感谢您的评论  

    客户还希望在100Mbps 和10Mbps 应用中使用 DP83869PHY。 因此、它们还需要自动协商过程。 仅使用2个通道时是否可用?  

    如果需要、它们是否只能使用 A 和 B 端口? 他们是否需要进行其他配置设置来使用 A 和 B 通道、如自举或寄存器设置?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    如果客户仅将两个通道用于100Mbps 应用。 确保 在软件或 搭接应用中取消广播1Gbps。 取消广播后、端口 A 和 B 应该只正常。

    --

    此致、

    林希尔曼