主题中讨论的其他器件: DP83869
尊敬的团队:
由于成本降低、我的客户希望将其应用拆分为1G/100M/10M 和100M/10M 模式。
他们需要使用相同的原理图、并且 只需更改磁性元件和 RJ45连接器。
1.是否可以使用 DP83869HM 和100M 专用连接器(2线对、4线)?
2.如果他们使用的 DP83869HM 仅为100M/10M 模式、是否只需将端口 A 和 B 连接到 RJ45连接上?
3.如果是,如何处理 C 和 D 端口? 悬空是否正常?
请告诉我您对上述客户问题的看法。
谢谢你。