This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:I2C 容差

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1289811/pca9306-i2c-tolerance

器件型号:PCA9306

您好!

SCL1、SDA1、SCL2、SDA2的容差是多少?(VinHighMin、VinLowMax、VoutHighMin、VoutLowMax)

谢谢!

艾纳夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件是无源开关、没有缓冲 I/O;当信号电压低于 VCCA 时、其行为类似于模拟开关。

    对于低电压、输出电压为输入电压加上开关上的压降、即 VO = VI + RON×I。 (请注意、I²C μ A 电流远低于数据表的测试条件。) 对于高电压、电压仅由上拉电阻器决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Einav:

    如果要讨论 SDA 和 SCL 的器件引脚的输入/输出电压、这些引脚可以处理-0.5V 至7V 的电压、然后才会受到永久损坏。 不过、如果整体导通电流保持在低于128mA 的连续通道电流下方、这些电压可能会略有变化。  我们建议用户不要使用超过64mA 的器件、该器件的导通电流流经器件的1侧和2侧的 FET。  

    PCA9306是无源器件、不会在两侧都存在输入的情况下驱动输出电压。 正如 Clemens 提到的、该器件的低电压输出是输入电压加上开关上的小压降。 VO (2侧)= VI (1侧)+ Ron x iPass。  

    IPASS 是在驱动 I2C 总线上的逻辑低电平信号时控制器/主器件或目标/从器件上的开漏驱动器所灌的电流。 该电流受 PCA9306 1侧和2侧的总体上拉电阻的影响。  

    此致、

    泰勒