This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:用于千兆和100千兆位传输的下行链路/上行链路

Guru**** 2536870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287653/dp83869hm-link-down-link-up-for-gigabit-and-100-gigabit-transmissions

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

大家好、

测试如下:

1) 千兆上行测试:强制 PC 进入自适应模式,但被识别为1G 并立即在 PC 端显示链路断开。  

2) 千兆下行测试:强制 PC 进入自适应模式,该模式将被识别为1G ,一些数据包丢失,长时间运行后有链路断开/接通。  

3) 100千兆上行测试:强制 PC 进入100M 模式。 发生丢包、 长时间 运行后出现链路断开/建立情况。

4) 100千兆下行测试:强制 PC 到100M 模式,它运行正常。

5) 5)始终检测到复位端口电压为高电平、数据传输期间未观察到复位。

6) 6)芯片端口电源电压监控器、数据传输期间没有压降。

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我不确定我是否完全理解您的问题。 DP83869最高只能支持1Gbps 的 速率、所以您是否看到链路断开并以1Gbps 的速率建立?

    如果我的理解正确、您可以尝试以下测试:

    • 在链路断开且接通时、您是否可以将寄存器0x0000读取到0x001F?
    • DP83869的链路伙伴是什么?
    • 您的应用中的电缆长度是多少?
    • 是否能够看到 DP83869和 DP83869之间建立了链路?

    --

    谢谢!

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 林希尔曼:

    感谢您的支持。

    当链路断开且接通时,您能否将寄存器0x0000读至0x001F?

    当链路断开时、寄存器0x0000到0x001F 会读取、如下图所示:  

    DP83869的链路伙伴是什么?

    DP83869连接到 NXP 的 MAC 型号 S32R45、RJ45侧连接到 PC:

    您的应用中的电缆长度是多少?

    当前项目应用使用长度为0.5m 的网络电缆连接。

    您能看到 DP83869和 DP83869之间的链接吗?

    是的、两个 DP83869之间存在链路连接并且已完成 Ping。

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    根据寄存器转储、我可以看到您通过寄存器0x0001建立了链路。 当 PHY 处于链路断开阶段时、您是否还可以向我发送寄存器转储?

    --

    谢谢!

    林希尔曼