This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384:在时钟的上升沿或 RXCLKOUT 的下降沿(引脚#26)对24位 TTL 数据进行采样

Guru**** 2832655 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384A, DS90C383, DS90CF384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1286856/ds90cf384-sample-the-24-bit-ttl-data-at-the-rising-edge-of-the-clock-or-falling-edge-of-the-rxclkout-pin-26

器件型号:DS90CF384
主题中讨论的其他器件: DS90C383

您好!

我是 Tanveer Ahmed、来自印度班加罗尔 TATA Advanced Systems。

我在设计中使用 DS90CF384MTD/NOPB (TSSOP-56)、以便将 LVDS 转换为24位 TTL 逻辑。

我希望数据应在上升沿进行采样、或者将其更改为下降沿。

如何将该数据样本从时钟的下降沿更改为时钟的上升沿、或反之?

在数据表第11页中、我可以看到在时钟的正边沿或负边沿对数据进行采样。

请尽早提出建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS90CF384A 的输出只能在下降沿选通。  

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikolas、

    请检查我们在 DS90CF384MTD/NOPB TSSOP-56的输出端看到的波形。

    目前、通道3上的数据转换(24位 R、G、B)发生在时钟(通道2)的上升沿、如下面的波形所示。

    如果可以将其更改为时钟的下降沿、请告知我们。

    此致、

    A·坦韦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将与我的团队探讨此问题、并在三到五个工作日内与您联系。  

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tanveer,

    据我所知、要将发送器更改为时钟的下降沿、必须从系统的接收器侧对其进行调整。 数据表中指出:"在没有任何转换逻辑的情况下、上升沿发送器将与下降沿接收器互操作。"  频闪灯选择可在接收器(DS90C383)的引脚17 (R_FB)上找到。

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikolas、

    下面是我的原理图的方框图。

    在这里、iMX6 Apalis SoM/COM 模块的 LVDS 通道 A (通道0)连接到 TI IC、用于进行 LVDS 至24位 RGB TTL 转换。

    我们如何将时钟从正边沿触发更改为负边沿触发(或相反)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanveer、

    在 DS90C383-DS90CF384系统中、时钟只能从发送器(DS90C383)侧切换。 DS90CF384不具有选通选择切换功能。

     上述系统架构不包含 DS90C383发送器、因此必须直接从 SoC 切换时钟选通。  

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikolas:

    谢谢你的答复。 还有一个关于您的评论"时钟选通将必须直接从您的 SoC 切换"的问题。

    这是否意味着我需要从 SoM 侧更改 LVDS 时钟极性(CLK+到 CLK-、反之亦然)?

    请让我知道这一点。

    此致、

    A·坦韦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、不需要更改时钟极性。 时钟选通指的是下降沿还是上升沿。

    此致!

    尼古拉斯