This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:TCAN4550 SDO 无响应

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1290711/tcan4550-tcan4550-sdo-unresponsive

器件型号:TCAN4550

你好。 我正在尝试使用 st 的 bluetoothLP 板通过 SPI 与 TCAN4500 (mikroe CANfd6板)连接。

我在 SDO 引脚上接收消息时遇到问题、在读取/写入命令时没有从器件收到任何消息。我只得到一条直线:


我仔细检查了 RST、WKP 和 WKR 引脚的连接。 当我发送前4个字节时、我应该从芯片获得一个响应、正确无误(如数据表第43页所示)。

我曾尝试读取 0x0820等特定的寄存器、但从芯片中没有获得任何数据。

感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是电源问题。  您是否已将外部电源连接至 BATT +和-引脚?如果是、您将提供多大的电压? TCAN4550需要6V 至24V 的 VSUP 电压。

    此外、您是否在 VIO SELECT 接头上放置了一根跳线、以便为 TCAN4550的 VIO 引脚提供3.3V 或5V?

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 感谢您的快速响应。 为 VBAT 供电以达到8V 使其做出响应。 此时对中断寄存器器件的读取将显示:



    我觉得只需要3V3源!

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不客气!  我很高兴能为您提供帮助。

    此致、

    乔纳森