请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN4550 你好。 我正在尝试使用 st 的 bluetoothLP 板通过 SPI 与 TCAN4500 (mikroe CANfd6板)连接。
我在 SDO 引脚上接收消息时遇到问题、在读取/写入命令时没有从器件收到任何消息。我只得到一条直线:
我仔细检查了 RST、WKP 和 WKR 引脚的连接。 当我发送前4个字节时、我应该从芯片获得一个响应、正确无误(如数据表第43页所示)。
我曾尝试读取 0x0820等特定的寄存器、但从芯片中没有获得任何数据。
感谢您的任何帮助!