Other Parts Discussed in Thread: DP83867E
感谢你的帮助。
我们正在考虑 DP83867E 是否可用作兼容工业以太网设备的 PHY。
DP83867E 支持100BASE-TX 和10000BASE-T、我们注意、为了方便起见、它还支持 SGMII。
我们考虑使用的器件是通过背对背连接 DP83867E 来配置的中继器器件。
我现在有一个问题。
中继器器件对应于以太网基础设施组件、可用于衡量与下游从器件的连接损耗。
如果中继器和下游从器件之间的硬件连接中断、EtherCAT 网络中使用的中继器器件等活动基础设施元件可以使中继器器件保持与上游从器件的链路。 据说有必要支持一种机制来强制连接上行侧的从器件。
此机制是一种称为链路丢失转发(LLF)的专用机制、它通过关闭与端口的 EtherCAT 逻辑循环来防止帧丢失。 此机制包含在 EtherCAT 从站控制器(ESC)中、建议将 ESC 用于中继器。
DP83867E 是否具有与这种机制等效的功能?
如果不是 DP83867E 的产品具有这种兼容功能、您能否同时介绍一下?
谢谢你。