This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601:DS320PR1601的 SMBus 通信问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR1601, USB2ANY, DS320PR1601RSCEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1282126/ds320pr1601-the-smbus-communicate-issue-for-ds320pr1601

器件型号:DS320PR1601
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!

我们的客户无法 通过网卡中的 L2 (SMBus/I2C 目标控制模式)连接 DS320PR1601、而是使用 SigCon Architect 为 EQ1设置 I2C、

但他们反馈、在选择"Apply"时、搜索不到 DS320PR1601;

 SigCon Architect 是最新版本、可从网站下载。

此原理图基于 EVM、因此请建议如何解决此问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    感谢您就此问题与我们进行联系。 请确保 DS320PR1601的 SMBus 从地址设置为"默认"地址(0x18、0x19、0x1A、0x1B、0x1C、 使用 GUI 中的"编辑地址对"按钮在 SigCon Architect 中选择0x1D、0x1E、0x1F)。

    您能否还提供 DS320PR1601寻址搭接原理图、以便我能够仔细检查搭接电平?

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    所有选项均基于 GUI 文件、我们无法 从 SigCon Architect 搜索 DS320PR1601;

    请参考原理图并帮助检查是否有任何错误、谢谢。

    e2e.ti.com/.../lrnv9932_5F00_v1_5F00_0_2D00_0830_2D00_b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我已经查看了客户的寻址配置原理图、并同意寻址应与"默认"寻址相同。 您能否从配置页面中提供 DS320PR1601的 SigCon Architect GUI 的屏幕截图、以便我观察客户看到的内容?

    下图显示了典型的 DS320PR1601 GUI 寻址配置。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请参考下图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    您显示的弹出窗口中的"保存地址"似乎与客户原理图中定义的预期 SMBus 地址相匹配。 但是、我注意到 GUI 背景中的"保存地址"字段显示"0"、而不是"设备1"(地址、地址...)。

    在您打开"编辑 地址对"并选择"确定"按钮后、是否正确的 SMBus 地址填充配置页的"保存地址"字段? 如果这样可以正常工作、或者 GUI 仍有问题、请告诉我。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    如果我能为这个问题提供帮助、请告诉我。 我现在将标记为已解决,因为我尚未收到任何答复。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    我们测试了 sigcon、但 I2C 通信仍然有这个问题、因此我们不知道如何解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    PDx (断电)引脚似乎已针对器件保持悬空。 请将这些引脚拉低、以便按照数据表表表8-1中的规定为器件供电。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     在表8-1中、PDx MΩ 内部1M Ω 弱下拉电阻器、是否需要添加 外部下拉 配置? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我已经在我们的实验室中运行了快速测试、使所有 PDx 引脚悬空、并仍然能够与器件通信、因此我认为无需添加外部下拉电阻。

    您能否澄清以下问题:

    • 当 DS320PR1601上电时、建立 PCIe 链路的数据速率是多少?
      • 如果未建立 PCIe 链路、您能否捕获在器件 TX 的输出端观察到的波形?
    • 请确保 USB2ANY 适配器的 I2C 引脚连接到客户原理图上 JMP12处 DS320PR1601 SMBus 接头的正确 SCL/SDA/GND 引脚。

    您还可以尝试重新安装 DS320PR1601 GUI 配置文件吗? 我尚未能够使用通过客户设置进行配置的 DS320PR1601RSCEVM 重新创建发现的问题。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    有任何关于这种情况的更新吗?

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     本地 TI FAE 建议客户为 EQ1 配置添加 MCU、客户认为修改设计很困难、如果有任何新的更新、我会与客户沟通、感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    感谢您的更新。 如果需要、客户可以使用外部 I2C 控制器通过 I2C/SMBus 修改 EQ 设置。

    请您确认先前的 SMBus 问题是否已解决? 如果是,我会把这项质询标记为已解决。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们没有解决 SMBus 问题、也感谢您的支持、我们将再次测试并在出现另一个问题时创建线程、请关闭此线程、谢谢。