请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1292757/ds125df1610evm-help
器件型号:DS125DF1610EVM尊敬的所有人:
我正在尝试操作 DS125DF1610EVM。
作为第一步,我要打开 PRBS 发生器并在上观察信号。
到目前为止没有成功。
只有电源(2.5V)和 参考时钟25MHz (单端)连接到 EVB。
通过高级页面(在 GUI 中)、PRBS 发生器功能已激活并且 PRBS 发生器已 启用。 通过 TX FIR/TX VOD 页面 设置 TX 驱动程序振幅和边沿速率。
示波器未检测到 TX 或时钟监控信号。
我缺少什么?
谢谢
阿尔莫格