This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610EVM:帮助

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1292757/ds125df1610evm-help

器件型号:DS125DF1610EVM

尊敬的所有人:

我正在尝试操作 DS125DF1610EVM。  

作为第一步,我要打开 PRBS 发生器并在上观察信号。

到目前为止没有成功。

只有电源(2.5V)和 参考时钟25MHz (单端)连接到 EVB。

通过高级页面(在 GUI 中)、PRBS 发生器功能已激活并且 PRBS 发生器已 启用。 通过 TX FIR/TX VOD 页面 设置 TX 驱动程序振幅和边沿速率。

示波器未检测到 TX 或时钟监控信号。

我缺少什么?

谢谢

阿尔莫格

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Almog:

    我对您的设置有一些疑问。

    1. 是使用内部眼图张开度监视器还是外部示波器测量 PRBS 信号? 如果您尝试使用内部眼图张开度监视器进行测量、这将不起作用、因为 EOM 模块在信号链中的 PRBS 发生器模块之前。
    2. 您是否可以在使用 PRBS 发生器的情况下尝试连接输入信号? 此输入可以是您希望使用的 PRBS 频率子速率的时钟信号。 拥有 CDR 可以锁定的信号 有助于提高频率稳定性。
    3. 关于基准时钟、您能否检查低级页面上的这些共享寄存器设置并确认它们是否正确?

    此致!

    卢卡斯