This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:关于 DP83826的原理图审阅

Guru**** 2806355 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1291058/dp83826e-schematic-review-about-dp83826

器件型号:DP83826E
主题中讨论的其他器件:AM2432

大家好、

这是 AM2432+DP83826中的客户第一个设计。

请帮助审查设计。 重点对接口/config/时钟进行检查。 有2个 MII 网络端口和2个 RMII 从网络端口。

 5383.AM2432-DP83826.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minghao:

    您能要求客户填写我们的原理图检查清单吗? 填写完毕后、请返回给我、我可以对其进行审核(最多需要1个工作周)。  

    e2e.ti.com/.../8484.DP83826_5F00_Schematic_5F00_Design_5F00_Review_5F00_Checklist.xlsx

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reyes:

    这是我的客户反馈。

    请帮助您进行本次原理图审阅。

    e2e.ti.com/.../7002.DP83826_5F00_Schematic_5F00_Design_5F00_Review_5F00_Checklist.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,

    我将在11月21日星期二之前完成评论

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minghao:

    我看到这里有4个 PHY 需要审查、我没有进行完整的原理图审查、我只看了束带和时钟。 我将根据原理图中的标签、在下面提供意见。 附件是 带备注的原理图检查清单、我仅检查了 D11。 如果您有任何其他需要我查看的内容、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../DP83826_5F00_Schematic_5F00_Checklist_5F00_D11.xlsx

    所有4个 PHY 都配置为基本模式

    所有搭接

    • 上拉电阻器应为2.2 kΩ
    • 下拉电阻器应为1.5 kΩ  

    ________________________________________________________________

    D11:  

    PHY ID 001、 正确搭接

    COL & RX_DV 被拉至高电平、RMII_SLAVE 被启用。

    XI 正在 接收 50 MHz  CLK、 这 对于 RMII_SLAVE 是正确的  

    ________________________________________________________________

    D13:

    PHY ID 010、捆绑 正确

    COL & RX_DV  被拉至高电平、RMII_SLAVE 被启用。

    XI 正在 接收50 MHz  CLK、 这 对于 RMII_SLAVE 是正确的  

    ________________________________________________________________

    D15:

    PHY ID 001、捆绑正确、但这与 D11是同一个 PHY_ID、如果它们都连接到同一个 SoC、这可能会在您的系统中引起问题。

    COL 和 RX_DV 被拉至低电平、MII 使能。

    XI 正在接收25 MHz CLK、这对于 MII 是正确的

    ________________________________________________________________

    D17:

    PHY ID 010、捆绑正确、但这与 D13是同一个 PHY_ID、如果它们都连接到同一个 SoC、这可能会在您的系统中引发问题

    COL & RX_DV 被拉至高电平、RMII 从模式

    XI 正在接收50 MHz CLK、这对于 RMII 从模式是正确的

    此致、

    阿尔瓦罗