This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:时钟问题

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS171, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1293518/tmds171-problems-with-clocks

器件型号:TMDS171
主题中讨论的其他器件: TMDS181

大家好、我有一个关于使用 TMDS171的问题。

我正在单个通道中使用两个 TMDS171器件、每个器件都处理六个 TMDS 输入中的三个、从而可容纳总共六个 TMDS 输入。

我将使用来自主 TMDS171的 TMDS 输入的时钟信号作为输入、将主输出馈入从输入、并使用从输出作为最终输出。

使用 TMDS 双路时、来自主器件的时钟信号输出可能与输入时钟信号不同。

是否有采用引脚搭接模式的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Donghyun、

    主时钟与输入时钟之间有何区别? 是频率或摆幅问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Donghyun、

    您不应使用 TMDS181的输出 CLK 馈入另一个 TMDS181的输入、该 TMDS181的数据通道与该 CLK 无关。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    '主从在一个连接器上对6个传入数据进行分频。 尽管数据被分成3组、但时钟作为单个实体通过连接器传入、如图所示。 这种配置是否会造成任何问题?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您不应将时钟从 TMDS171设备馈送到另一个设备。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我有一个问题。 即使像素时钟低于100MHz、TMDS171是否可以在重定时器模式下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Donghyun、

    如果像素时钟低于100MHz、器件将自动切换为转接驱动器模式。 但是、使用 DEV_FUNC_MODE 寄存器、您可以对低于1GHz 的数据速率使用重定时器模式、例如像素时钟低于100MHz。

    来自数据表  

    "在像素时钟低于100 MHz 时、TMDS171会自动旁路内部重定时器、并用作转接驱动器。 当视频源改变分辨率时、内部重定时器会启动采集过程以确定输入时钟频率并锁定新的数据位流。 在时钟频率检测周期和持续大约7ms 的重定时器采集周期期间、TMDS 驱动器可保持工作状态(默认)或编程为禁用状态、以避免向下游接收器发送无效时钟或数据。 通过在 reg0Ah [1:0]处设置 DEV_FUNC_MODE 位、TMDS171可在250Mbps 至3.4Gbps 的整个数据速率范围内支持重定时器模式、请参阅表9。 对于合规性测试、例如480Mbps 的 JTOL、必须强制锁定 PLL。"