This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0340:电路图审查

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM340, LMH0340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1291494/lmh0340-the-schemetic-review

器件型号:LMH0340
主题中讨论的其他器件:LM340

各位团队、您好!  

请帮我复习一下 LMH0340SQE 的电路图、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图看起来没有问题。 以下是一些小评论:

    1)。 D229:此照明保护器件可能会影响回波损耗/眼图。 也许当您恢复板时、您可以加载和卸载该部件以观察效果。  

    2)。 我假设 SDA 和 SCK 上有上拉电阻器、这些电阻器没有显示在原理图中。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser:

    另一个问题。 根据数据表 "表1. 功能表"、我的芯片 LM340不支持 DVB-ASI、我们需要如何配置引脚6?

    此外,我的 FPGA 输出为1.8V 电平,它是否适合 TXCLK 或 TX0~4?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 LMH0340支持包括 DVB-ASI 在内的所有模式。 如果您不需要支持 DVB-ASI、则可以使此引脚 L""-如引脚说明表中所述。

    2)。 可以接受1.8V 的共模电压。 器件共模 LVDS 输入共模电压介于0.05至2.4V 之间。

    此致、Nasser