Other Parts Discussed in Thread: SN55LBC180
您好的团队
让我来问一下输出电压。
从下图中、向 A 和 B 引脚输入一个5V 至 SN55LBC180的 VCC 的差分时钟信号、并向传感器 IC 输出一个单端时钟信号。
传感器 IC 接收时钟信号、向 SN55LBC180RSA 的 D 引脚输入17位输出信号、并从 Y 和 Z 引脚输出差分输出信号。

当上述信号为输入和输出时、来自 Y 和 Z 的电压输出波动是否正常? (请参阅下图)如果正常、请解释 Y 和 Z 引脚的高电平输出为什么为5.4V、大于 VCC = 5V。 如果异常、请说明发生电压波动的原因。

此致
达津市