This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:DP83640原理图

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXRM46HDK, DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1289426/dp83640-dp83640-schematic

器件型号:DP83640
主题中讨论的其他器件:TMDXRM46HDK

大家好、

我曾查阅过 TMDXRM46HDK 原理图。 在第19页中、我看到 DP83640的引脚 RX 和 TX 上存在电阻、但我找不到 其指定位置。

我查阅了 MCU 数据表和超越器数据表。  有人能告诉我它们是因什么原因造成的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    MAC 线路上的电阻器通常用于阻抗匹配和上升/下降时间调整。 这是特定于电路板的值、您的设计可能不需要相同的电阻器值或任何值。 通常、我会看到原理图中放置了一个0欧姆电阻器、以防以后需要替换该值。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    因为它们属于特定的印版、您能告诉我这些值的原因或参数吗?  

     使用电阻器来实现阻抗匹配和上升/下降时间调整的方法/原因是什么?

    此致、

    亚伦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    它 是为了通过匹配特性阻抗来匹配上升/下降和设置/保持时间。 我不确定我们是如何具体到达22欧姆的。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    您能否让专家知道如何达到22欧姆?

    此致、

    亚伦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    RX 信号是来自 PHY 的输出、一般而言:IC 的输出引脚(驱动器)的阻抗比跟踪/传输线的阻抗低+输入引脚(接收器)的高阻抗。 如果没有串联端接电阻器、反射将从接收器返回、并在线路上引起振铃、从而导致位被误解。 将它们放置在尽可能靠近驱动器的位置也很重要、这就是您在 RX 线路上看到它们而不是在 TX 线路上看到它们的原因。 TX/RX 线路被命名为与 MAC 相关。 RX 是 MAC 接收到的信号、因此会从 PHY 输出、反之亦然。 您可能会注意到、TX_CLK 也具有串联端接电阻器、这是因为在 MII 模式下、TX 和 RX 时钟都由 PHY 提供。 在 RMII 中、PHY 仅提供 RX、TX 由 MAC 提供。

    确切的值可能是在构建电路板之前从 HyperLynx 等仿真工具中获取的。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Álvaro

    您告诉我、这取决于布线/引线的阻抗值。 仿真工具用于计算该阻抗的模板是什么?

    此致、

    亚伦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    Rs = Zout + Ztrans

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    这是计算布线阻抗的公式?

    此致、

    亚伦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    否。 这是用于确定 Rs 电阻器的公式。 阻抗通常可通过仿真工具找到、因为很难找到布线阻抗。

    我们在以下位置提供了仿真模型: https://www.ti.com/product/DP83640#design-tools-simulation 

    这些监视器可用于模拟和调整 Rs 电阻器。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    我 不 敢相信、  即使这并不容易、您也无法知道用于了解引线阻抗的公式。 是否有任何"专家"知道这个公式? 我想有人会知道这个公式。

    此致、

    亚伦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们只有可用于进行仿真的 IBIS 模型。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否将案例复制给某个专家以解决我的问题?  

    此致、

    亚伦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    作为一般经验法则、应为 xMII 接口上的所有输出提供串联端接。 串联电阻使设计人员能够紧密匹配 PHY 的输出驱动器阻抗和 PCB 布线阻抗、以更大限度地减少信号上的振铃。 确切的电阻器值取决于应用、必须在系统内进行分析。 有许多免费的在线工具可用于测量布线特性阻抗的起点、但一般经验法则是通过仿真找到起点、并在需要改进结果时进行相应调整。 建议使用22Ω 作为这些串联电阻值的起点。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    您能否说有任何免费的在线工具来计算和验证阻抗值?

    另一方面、我认为仿真工具不能是计算该阻抗的唯一方法。 仿真工具应该是一个工具来检查公式或以前的计算已经计算。 我感到惊讶的是、德州仪器的专家只使用哪种仿真工具来实现此目的。

    此致、

    亚伦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    Saturn PCB 是仿真特性阻抗的理想工具。 计算阻抗是一个复杂的计算过程、需要许多应用特定的变量、因此最好是系统设计人员使用此工具、因为他们最熟悉自己的设计。 通过使用特性阻抗的结果、设计人员可以为电阻器值确定一个起点、并从该起点相应地进行调整。

    https://saturnpcb.com/saturn-pcb-toolkit/

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    工程师依赖仿真工具而不是自行执行计算是违反职业道德的、 尽管这很困难但也不是不可能的。

    将案例复制给数学专家。

    此致、

    亚伦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    希望您做得好。

    我曾查阅过 TMDXRM46HDK 原理图。 在第19页中、我看到 DP83640的引脚 RX 和 TX 上存在电阻、但我找不到 其指定位置。

    我查阅了 MCU 数据表和超越器数据表。  有人能告诉我它们是因什么原因造成的吗?  

    [/报价]

    是否有关于 DP83640的任何待处理问题、我可以为您提供帮助?

    此致、
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    是的、问题如下:  计算布线阻抗的公式是什么?  

    您的团队告诉我、这很难计算、我应该使用仿真工具来了解该阻抗、但我认为 TI 的人应该知道如何计算、而不仅仅是使用仿真工具。 我认为工程师不应该只依靠仿真工具、而不是自己进行计算。

    此致、

    亚伦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    很遗憾、除了已提供的详细信息外、我们没有任何其他信息。

    如果在评估我们的以太网 PHY 时遇到任何问题、请务必告知我们。

    此致、
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    好的,谢谢,但这种情况 我觉得尴尬。 TI 的支持服务应该有所改进。

    此致、

    亚伦。