主题中讨论的其他器件:TMDXRM46HDK、
大家好、
我曾查阅过 TMDXRM46HDK 原理图。 在第19页中、我看到 DP83640的引脚 RX 和 TX 上存在电阻、但我找不到 其指定位置。
我查阅了 MCU 数据表和超越器数据表。 有人能告诉我它们是因什么原因造成的吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我曾查阅过 TMDXRM46HDK 原理图。 在第19页中、我看到 DP83640的引脚 RX 和 TX 上存在电阻、但我找不到 其指定位置。
我查阅了 MCU 数据表和超越器数据表。 有人能告诉我它们是因什么原因造成的吗?
大家好、Aaron
RX 信号是来自 PHY 的输出、一般而言:IC 的输出引脚(驱动器)的阻抗比跟踪/传输线的阻抗低+输入引脚(接收器)的高阻抗。 如果没有串联端接电阻器、反射将从接收器返回、并在线路上引起振铃、从而导致位被误解。 将它们放置在尽可能靠近驱动器的位置也很重要、这就是您在 RX 线路上看到它们而不是在 TX 线路上看到它们的原因。 TX/RX 线路被命名为与 MAC 相关。 RX 是 MAC 接收到的信号、因此会从 PHY 输出、反之亦然。 您可能会注意到、TX_CLK 也具有串联端接电阻器、这是因为在 MII 模式下、TX 和 RX 时钟都由 PHY 提供。 在 RMII 中、PHY 仅提供 RX、TX 由 MAC 提供。
确切的值可能是在构建电路板之前从 HyperLynx 等仿真工具中获取的。
此致、
阿尔瓦罗
大家好、Aaron
否。 这是用于确定 Rs 电阻器的公式。 阻抗通常可通过仿真工具找到、因为很难找到布线阻抗。
我们在以下位置提供了仿真模型: https://www.ti.com/product/DP83640#design-tools-simulation
这些监视器可用于模拟和调整 Rs 电阻器。
此致、
阿尔瓦罗
大家好、Aaron
作为一般经验法则、应为 xMII 接口上的所有输出提供串联端接。 串联电阻使设计人员能够紧密匹配 PHY 的输出驱动器阻抗和 PCB 布线阻抗、以更大限度地减少信号上的振铃。 确切的电阻器值取决于应用、必须在系统内进行分析。 有许多免费的在线工具可用于测量布线特性阻抗的起点、但一般经验法则是通过仿真找到起点、并在需要改进结果时进行相应调整。 建议使用22Ω 作为这些串联电阻值的起点。
此致、
格罗姆
大家好、Aaron
Saturn PCB 是仿真特性阻抗的理想工具。 计算阻抗是一个复杂的计算过程、需要许多应用特定的变量、因此最好是系统设计人员使用此工具、因为他们最熟悉自己的设计。 通过使用特性阻抗的结果、设计人员可以为电阻器值确定一个起点、并从该起点相应地进行调整。
https://saturnpcb.com/saturn-pcb-toolkit/
此致、
阿尔瓦罗
大家好、Aaron
希望您做得好。
我曾查阅过 TMDXRM46HDK 原理图。 在第19页中、我看到 DP83640的引脚 RX 和 TX 上存在电阻、但我找不到 其指定位置。
我查阅了 MCU 数据表和超越器数据表。 有人能告诉我它们是因什么原因造成的吗?
[/报价]是否有关于 DP83640的任何待处理问题、我可以为您提供帮助?
此致、
拉胡尔