Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA6424A 大家好!
TCA6424A INT 是低电平有效的漏极开路、如果 我们不需要中断功能、我们应该离开引脚 NC 还是拉低?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ladisch:
只是为了仔细检查一下是否进行了抽取、这不是意味着我们拥有设备支持中断函数吗? 目前、我们非常感谢、我们不需要中断函数。
"INT 输出具有开漏结构、需要将上拉电阻器连接到 VCCP 或 VCCI、具体取决于应用。 如果 INT 信号连接回向 TCA6424A 提供 SCL 信号的处理器、则必须将 INT 引脚连接到 VCCI。 否则、INT 引脚可连接到 VCCP。"