This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:TCA6424A INT 功能

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1298084/tca6424a-tca6424a-int-function

器件型号:TCA6424A

大家好!  

TCA6424A INT 是低电平有效的漏极开路、如果 我们不需要中断功能、我们应该离开引脚 NC 还是拉低?

谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    产品说明书告诉您将其拉高。 您也可以将其保持断开状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:  

    只是为了仔细检查一下是否进行了抽取、这不是意味着我们拥有设备支持中断函数吗? 目前、我们非常感谢、我们不需要中断函数。  

    "INT 输出具有开漏结构、需要将上拉电阻器连接到 VCCP 或 VCCI、具体取决于应用。 如果 INT 信号连接回向 TCA6424A 提供 SCL 信号的处理器、则必须将 INT 引脚连接到 VCCI。 否则、INT 引脚可连接到 VCCP。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /INT 引脚是输出;TCA6424A 本身不关心您是否有上拉电阻器。 如果您想使用它、那么您需要一个上拉电阻器来获得定义的高电平电压。