请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296433/tcan1145-q1
器件型号:TCAN1145-Q1主题中讨论的其他器件:TCAN1051-Q1、
您好,专家,
我的客户是 BTL、由于一些复杂的原因、他们希望使用 TCAN1145-Q1仅在正常模式和静音模式下运行。 与 TCAN1051-Q1类似、它只有两种工作模式:正常模式和静音模式。
当然、它们只需要使用 TCAN1145-Q1 来实现、而不需要使用 TCAN1051-Q1的开关器件。
这可以通过配置寄存器来实现吗?
Br、
链接