This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:如何关闭唤醒功能 μ A

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051-Q1, TCAN1145-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1296433/tcan1145-q1

器件型号:TCAN1145-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1051-Q1

您好,专家,

我的客户是 BTL、由于一些复杂的原因、他们希望使用 TCAN1145-Q1仅在正常模式和静音模式下运行。 与 TCAN1051-Q1类似、它只有两种工作模式:正常模式和静音模式。

当然、它们只需要使用 TCAN1145-Q1 来实现、而不需要使用 TCAN1051-Q1的开关器件。

这可以通过配置寄存器来实现吗?

Br、

链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接、

    您不能直接禁用器件进入除失效防护模式之外的状态图中的任何模式。   不过、模式转换可以通过寄存器直接控制、因此只要寄存器可以阻止器件进入睡眠模式、就可以控制正常模式和静音模式之间的转换。

    您是否有关于此要求的其他详细信息?]

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Eric M ü,

    感谢您的答复。

    BTL 接收不同客户的 CAN 通信要求:PN 唤醒、正常唤醒、无唤醒

    因此、他们希望在无需手动修改采样硼的情况下实现上述三种采样硼的功能。

    Br、

    链接