This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:IC 故障

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230, ESD2CAN24-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1293357/sn65hvd230-ic-failure

器件型号:SN65HVD230
主题中讨论的其他器件: ESD2CAN24-Q1

大家好、我使用 SN65HVD230作为 CAN 收发器、我想知道建议的总线电容或 TVS 二极管电容是多少?以便使总线运行及其寿命达到最佳

谢谢、此致

穆尼什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mounish,

    这在很大程度上取决于 CAN 总线上其他 CAN 收发器的数量、但一般而言、每个 CAN 总线信号(CANH 和 CANL)上增加的电容范围为10pF 至100pF。 CAN 收发器本身在 CANH/CANL 到 GND 之间通常具有20pF 至40pF 的电容、数据表中列出了此参数。 但同样、这在很大程度上取决于总线上的 CAN 节点数量。 节点越多意味着 添加滤波器电容时裕度就越小、反之亦然。

    对于 TVS 二极管、任何特定于 CAN 的二极管都具有最小电容、以帮助提供总线总电容。因此、我建议查看 TI 的 ESD2CAN24-Q1器件。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    埃里克·哈克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erick Hackett,

    ESD2CAN24-Q1该二极管的钳位电压为43V、但绝对最大值仅25V 是正确的吗? 这种行为合适吗? SN65HVD230能否承受这一情况?

    2.也可以并联这些二极管来提高 IEC 61000-4-5中规定的浪涌期间的电流处理能力吗?

    谢谢。此致、

    穆尼什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mounish,

    1.正确、我误解了3.3V CAN 收发器系列的绝对最大额定值。 忽略建议。

    2.理论上你可以,但这不是我在实践中所见过的。

    您是否有关于所遇到故障的其他问题或信息?

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric Hackett,

     现在,当充电器连接到电池( BMS ),只有一些时候我的 CAN 收发器失败。 我怀疑充电器发出的瞬态会通过磁力耦合到 CAN 总线中、从而在 CAN 总线中产生高电压浪涌。 我是对吗?

    注意:电源线和 CAN 总线位于同一电缆中并联并且彼此靠近。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mounish、

    美国在一周的剩余时间里休假。 回复可能会推迟到星期一。

    此致!

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mounish,

    这可能是正在发生的事情。 当电源线与通信电缆束在一起时、发生磁耦合甚至意外短路的可能性要大得多。 如果这些瞬变达到足够高的电平、它们可能会导致引脚上出现过压应力并造成损坏。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric Hackett,

    还有一个问题、如果总线电容有些类似于5200pF、那么这只会导致信号失真或 IC 故障、会怎么样?

    注:

    我检查了 IC 没有发热、并且由于只有两个器件、因此没有通信中断

    2.我用示波器检查 CANH,CANL 信号在边缘有轻微的失真

    谨致问候(&V)

    穆尼什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mounish,

    我预计总线上的电容过大不会造成损坏、但肯定会发生信号失真、尤其是在高数据速率下。 边沿减慢可能导致位显著延迟或完全丢失。

    此致、

    埃里克·哈克特