https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1293357/sn65hvd230-ic-failure
器件型号:SN65HVD230主题中讨论的其他器件: ESD2CAN24-Q1
大家好、我使用 SN65HVD230作为 CAN 收发器、我想知道建议的总线电容或 TVS 二极管电容是多少?以便使总线运行及其寿命达到最佳
谢谢、此致
穆尼什
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1293357/sn65hvd230-ic-failure
器件型号:SN65HVD230大家好、我使用 SN65HVD230作为 CAN 收发器、我想知道建议的总线电容或 TVS 二极管电容是多少?以便使总线运行及其寿命达到最佳
谢谢、此致
穆尼什
Mounish,
这在很大程度上取决于 CAN 总线上其他 CAN 收发器的数量、但一般而言、每个 CAN 总线信号(CANH 和 CANL)上增加的电容范围为10pF 至100pF。 CAN 收发器本身在 CANH/CANL 到 GND 之间通常具有20pF 至40pF 的电容、数据表中列出了此参数。 但同样、这在很大程度上取决于总线上的 CAN 节点数量。 节点越多意味着 添加滤波器电容时裕度就越小、反之亦然。
对于 TVS 二极管、任何特定于 CAN 的二极管都具有最小电容、以帮助提供总线总电容。因此、我建议查看 TI 的 ESD2CAN24-Q1器件。
如果您有任何其他问题、敬请告知。
此致、
埃里克·哈克特