This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LVDS 桥接器

Guru**** 2899970 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25CP152, SN65LVDS104, SN65LVCP22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1284900/lvds-bridge

主题中讨论的其他器件:SN65LVDS104SN65LVCP22、DS25CP152

您有任何一个 LVDS 输入至两个 LVDS 输出桥?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有1:4的器件、比如 SN65LVDS104。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathiyan:

    另一个选择是 SN65LVCP22。 它是采用2x2配置的交叉点 LVDS、可用作分离器。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Josh、我是否可以使用上述 SN65LVCP22连接两个 LVDS 显示器? 我需要实现 SEL1/0、EN0/1引脚的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sathiyan。

    如果将器件用于1:2分离器配置、则使用以下器件:

    如果使用 输入0 ,然后使 SEL0和 SEL1 = 0

    如果使用 输入1 ,然后使 SEL0和 SEL1 = 1

    可以在数据表的第2页找到功能表和方框图。 希望这对您有所帮助。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    SN65LVCP22用于 LVDS 分离器、它会起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sathiyan:

    正确。 在此模式下、器件本质上是一个扇出。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    扇出意味着需要缓冲器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sathiyan:

    不可以、扇出意味着您要将输入信号分配到其他输出。 由于 SN65LVCP22是一款差分到差分器件、因此它是一款缓冲器。

     此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一切都是 LVDS 仍需要噪声容限分析、   

    iMX6 - LVDS 分离器- O/P1 LVDS 显示

                     -O/P2 LVDS 到 RGB 转换器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathiyan:

    遗憾的是、我们没有对任何 LVDS 器件进行任何噪声容限分析。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这看起来不错吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathiyan:

    原理图看起来很好。

    对于未使用的差分输入[输入0]、我建议将"+"输入连接至 VCC、并将"-"输入连接至 GND。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joshua、我可以使用0欧姆、100欧姆或10K 欧姆作为未使用的差动输入吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathiyan:

    10 kΩ 可以正常工作。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joshua、TI 有任何 LVDS 隔离器解决方案?我需要隔离两个 LVDS 芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathiyan:

    是的、我们确实有一些隔离式 LVDS 缓冲器。 查看以下内容。

    请注意、这些产品不属于我的团队、因此如果您需要有关隔离式 LVDS 缓冲器的其他信息、我可以将您的问题转给隔离团队。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65LVCP22、什么是最小去耦电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathiyan:

    在电源引脚并联使用高频陶瓷、0.1-µF 和0.01-µF 电容器、容值最小的电容器最靠近器件电源引脚。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Josh、 SN65LVCP22将支持4K 和1080p 视频、我在使用 LVDS 溢出技术后的转换、以连接到显示器、 DS25CP152TSQ/NOPB 比 SN65LVCP22更好 ? 因为传输速度有一点不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathiyan:

    SN65LVCP22和 DS25CP152是非常相似的器件。 除了一些细微的规格更改外、主要区别在于 DS25CP152的数据速率。 如果所需的数据速率高于1Gbps、我会推荐 DS25器件。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65LVCP22 在1x2分离器模式下被读取并驱动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathiyan:

    我不确定我是否理解您的问题。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是活动器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathiyan:

    您是否询问 SN65LVCP22是否在可购买器件中处于活动状态? 那么答案是肯定的。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是、它是直通还是读取和驱动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathiyan:

    器件仅直通

    此致、

    约什