Other Parts Discussed in Thread: TCAN332
大家好!
我的一位客户正在寻找一款 能够在3V~5V VCC 范围内工作的 CAN 收发器。
TI 是否有任何可以在3V~5V VCC 范围内运行的 CAN 收发器?
或者 TI 是否计划在未来发布此类器件?
非常感谢您的答复。
此致、
和也。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢克莱门斯!
尊敬的和屋山:
遗憾的是、我们没有任何 CAN 收发器可以在此广泛的范围内工作。 由于高度重视5V 收发器的 EMC 性能、因此这些器件的电源电压范围受到限制、以确保在与其他5V 供电的器件网络中运行时、共模保持稳定。
有3.3V 供电收发器、它们与5V 器件引脚兼容、因此可针对具有不同可用电源的应用在 BOM 中轻松交换。 例如、TCAN332 (提供3.3V 电压)与 TCAN1044A (提供5V 电压)引脚兼容。 这是否适合您的预期应用?
此致、
埃里克·肖特