This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否有任何可以在3V~5V VCC 范围内运行的 CAN 收发器?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1298202/does-ti-have-any-can-transceiver-which-can-operate-with-3v-5v-vcc-range

主题中讨论的其他器件:TCAN332

大家好!

我的一位客户正在寻找一款 能够在3V~5V VCC 范围内工作的 CAN 收发器。

TI 是否有任何可以在3V~5V VCC 范围内运行的 CAN 收发器?  
或者 TI 是否计划在未来发布此类器件?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、CAN 收发器只能在3.3V 电压下工作、或者最低电压为5V:

    ("1.71至5.5"条目表示某些隔离器的逻辑电压;这些隔离器的 CAN 侧也需要5V 电压。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯!

    尊敬的和屋山:

    遗憾的是、我们没有任何 CAN 收发器可以在此广泛的范围内工作。 由于高度重视5V 收发器的 EMC 性能、因此这些器件的电源电压范围受到限制、以确保在与其他5V 供电的器件网络中运行时、共模保持稳定。  

    有3.3V 供电收发器、它们与5V 器件引脚兼容、因此可针对具有不同可用电源的应用在 BOM 中轻松交换。 例如、TCAN332 (提供3.3V 电压)与 TCAN1044A (提供5V 电压)引脚兼容。 这是否适合您的预期应用?  

    此致、  
    埃里克·肖特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、Clemens、

    非常感谢您的答复。
    回复对客户和我很有帮助。

    再次感谢大家、此致、
    和也。