主题中讨论的其他器件:ALP、 USB2ANY
您好、我有两块 EVM 板、但其中一块板上出现了此问题。
当我将 EVM 板连接到笔记本电脑并转至"Information"选项卡时、我没有与解串器的任何连接。 除此之外、对于像素时钟部分、我还获得了20 -85 MHz 的范围、且不能更改任何电阻值(所有值都为0)。 
在可工作的电路板上、我没有遇到任何此类行为、像素时钟波动、并且链接在我开机后立即出现。 
只是想知道这个问题是否有任何解决方案、或者这是硬件本身的问题。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、我有两块 EVM 板、但其中一块板上出现了此问题。
当我将 EVM 板连接到笔记本电脑并转至"Information"选项卡时、我没有与解串器的任何连接。 除此之外、对于像素时钟部分、我还获得了20 -85 MHz 的范围、且不能更改任何电阻值(所有值都为0)。 
在可工作的电路板上、我没有遇到任何此类行为、像素时钟波动、并且链接在我开机后立即出现。 
只是想知道这个问题是否有任何解决方案、或者这是硬件本身的问题。
谢谢!
您好、Hamza、
根据您的第一个 EVM 出现的"Information"选项卡、似乎 ALP 无法正确识别该板(串行器)。 显示的是925、我假设您需要929和合作伙伴928的信息。
1.您可以确认从左侧的"Devices"选项卡中选择了哪个板、并确保在与硬件连接时选择了929配置文件。
-有时,如果在连接时选择了不正确的硬件配置文件,它会尝试读取其他设备的配置文件和寄存器,当另一个硬件存在。
2.所有从"Registers"选项卡填充为0的寄存器都表明在主机 PC 和电路板之间从 I2C 网络读取失败,我们对此有一项建议是更改接口方法(例如, 如果您使用 mini-USB 直接连接到器件与主机 PC 的 USB 端口、则可以尝试使用 USB2ANY 模块直接连接929的 SCL、SDA 和 GND。 如果此模块不可用、请尝试步骤1。 第一个)。
-这可能是端口和微控制器之间的 I2C 连接遇到困难的结果。
3。如果连接的本地器件中填充了 ALP 中的信息、但无法填充伙伴器件的信息(灰显和默认值)、则可能是两个器件之间的锁定/PCLK 不稳定所致。 导致 SER 和 DES 之间的正向通道/反向通道通信无法满足通道规格的另一个意外问题。
-合作伙伴信息, PCLK ,和寄存器/远程寄存器将填充,如果连接建立和安全。
此致!
米格尔
Miguel、您好:
感谢您的深入回复!
1.到目前为止、我已尝试在重新启动 ALP 工具并选择 DS90UB929板后、但仍然没有成功的读取操作。 
2、我也尝试连接到这些 GPIO 引脚、并使用外部微控制器发送和接收 I2C 命令、但未成功建立连接来读取/写入这些命令
3。我用于连接到解串器的电缆在我的其他 EVM 样片中按预期工作、它会立即连接、我能够运行读取/写入 I2C 命令。 但是、对于此 EVM、永远不会建立连接。
谢谢!
您好、Hamza:
3. 我用于连接到解串器的电缆在我的其他 EVM 样本中按预期工作、它会立即连接、我能够运行读取/写入 I2C 命令。 但是、对于此 EVM、永远不会建立连接。
如果两个电路板相同、我建议对您使用的芯片引脚到接头引脚、特别是 SCL 和 SDA 的引脚执行导通性测试。
DS90Ux929-Q1EVM 用户指南将帮助确定需要测试哪些引脚: DS90Ux929-Q1EVM 用户指南(TI.com)( 第36页)
听起来板上的引脚和微处理器之间有一个断开点。 您能否验证出现问题的电路板是否 包含用于连接到 SCL/SDA 引脚的 MSP430F5529IPN 芯片?
此致!
米格尔
您好、Hamza:
通道链接可能存在问题、ALP 显示不正确的信息可能会导致此问题。 您是否愿意共享用于此应用的电缆? 具体来说是类型和长度。
我曾尝试连接这些 GPIO 引脚,并正在使用外部微控制器发送和接收 I2C 命令,但我未能建立连接以读取/写入这些命令[/报价]您是否可以将外部控制器的设置与 MSP430 SCL 和 SDA 引脚共享?
您是否还能够确认您是否尝试连接到928 EVM?
此致!
米格尔