This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1EVM:ALP 未识别电路板

Guru**** 2811685 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1298457/ds90ub929-q1evm-board-not-being-recognized-by-alp

器件型号:DS90UB929-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

您好、我有两块 EVM 板、但其中一块板上出现了此问题。  

当我将 EVM 板连接到笔记本电脑并转至"Information"选项卡时、我没有与解串器的任何连接。 除此之外、对于像素时钟部分、我还获得了20 -85 MHz 的范围、且不能更改任何电阻值(所有值都为0)。

    

在可工作的电路板上、我没有遇到任何此类行为、像素时钟波动、并且链接在我开机后立即出现。



只是想知道这个问题是否有任何解决方案、或者这是硬件本身的问题。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza、

    根据您的第一个 EVM 出现的"Information"选项卡、似乎 ALP 无法正确识别该板(串行器)。 显示的是925、我假设您需要929和合作伙伴928的信息。  

    1.您可以确认从左侧的"Devices"选项卡中选择了哪个板、并确保在与硬件连接时选择了929配置文件。  

    -有时,如果在连接时选择了不正确的硬件配置文件,它会尝试读取其他设备的配置文件和寄存器,当另一个硬件存在。

    2.所有从"Registers"选项卡填充为0的寄存器都表明在主机 PC 和电路板之间从 I2C 网络读取失败,我们对此有一项建议是更改接口方法(例如, 如果您使用 mini-USB 直接连接到器件与主机 PC 的 USB 端口、则可以尝试使用 USB2ANY 模块直接连接929的 SCL、SDA 和 GND。 如果此模块不可用、请尝试步骤1。 第一个)。  

    -这可能是端口和微控制器之间的 I2C 连接遇到困难的结果。

    3。如果连接的本地器件中填充了 ALP 中的信息、但无法填充伙伴器件的信息(灰显和默认值)、则可能是两个器件之间的锁定/PCLK 不稳定所致。 导致 SER 和 DES 之间的正向通道/反向通道通信无法满足通道规格的另一个意外问题。  

    -合作伙伴信息, PCLK ,和寄存器/远程寄存器将填充,如果连接建立和安全。

    此致!

    米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel、您好:  

    感谢您的深入回复!

    1.到目前为止、我已尝试在重新启动 ALP 工具并选择 DS90UB929板后、但仍然没有成功的读取操作。

    2、我也尝试连接到这些 GPIO 引脚、并使用外部微控制器发送和接收 I2C 命令、但未成功建立连接来读取/写入这些命令

    3。我用于连接到解串器的电缆在我的其他 EVM 样片中按预期工作、它会立即连接、我能够运行读取/写入 I2C 命令。 但是、对于此 EVM、永远不会建立连接。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza:

    3. 我用于连接到解串器的电缆在我的其他 EVM 样本中按预期工作、它会立即连接、我能够运行读取/写入 I2C 命令。 但是、对于此 EVM、永远不会建立连接。

    如果两个电路板相同、我建议对您使用的芯片引脚到接头引脚、特别是 SCL 和 SDA 的引脚执行导通性测试。  

    DS90Ux929-Q1EVM 用户指南将帮助确定需要测试哪些引脚: DS90Ux929-Q1EVM 用户指南(TI.com)( 第36页)

    听起来板上的引脚和微处理器之间有一个断开点。 您能否验证出现问题的电路板是否 包含用于连接到 SCL/SDA 引脚的 MSP430F5529IPN 芯片?

    此致!

    米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我将执行连续性测试、稍后再报告。 我想确认我所拥有的电路板确实具有 M430F5529IPN 芯片。 我将其设置为默认模式(基于手册)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza:

    听起来不错! 谢谢、我会等待您的答复。

    此致!

    米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel、您好:

    很抱歉耽误你的时间、连续测试正常、芯片间的针脚连接没有差异。 我现在遇到另一个问题、即~3小时后丢失 SER/DES 链路和 i2c 通信。 此后、我不能发送任何命令、并且寄存器的所有值都显示为0。  

    谢谢!  

    哈姆扎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza:

    通道链接可能存在问题、ALP 显示不正确的信息可能会导致此问题。 您是否愿意共享用于此应用的电缆? 具体来说是类型和长度。

    我曾尝试连接这些 GPIO 引脚,并正在使用外部微控制器发送和接收 I2C 命令,但我未能建立连接以读取/写入这些命令[/报价]

    您是否可以将外部控制器的设置与 MSP430 SCL 和 SDA 引脚共享?

    您是否还能够确认您是否尝试连接到928 EVM?

    此致!

    米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hamza,

    此外、您能否捕获两个 EVM (正在工作和不在工作的 EVM)的顶部标记/图像?

    谢谢。

    米格尔