请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1044A-Q1 嗨、团队,
我的客户正在使用我们的 TCAN1044ADRQ1、MCU 的电压为3.3V。
由于我们的 TCAN1044ADRQ1没有 VIO 引脚、因此理论上、TXD 和 RXD 上的电压应为5V,、但他们没有发现任何3.3V 的异常。
他们对 TXD 和 RXD 进行了如下测试、您能帮助检查此3.3V 电压是否存在任何风险吗?

谢谢。
布赖恩