This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:TXD 和放大器;RXD 3.3V

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1299158/tcan1044a-q1-txd-rxd-3-3v

器件型号:TCAN1044A-Q1

嗨、团队,

我的客户正在使用我们的 TCAN1044ADRQ1、MCU 的电压为3.3V。

由于我们的 TCAN1044ADRQ1没有 VIO 引脚、因此理论上、TXD 和 RXD 上的电压应为5V,、但他们没有发现任何3.3V 的异常。

他们对 TXD 和 RXD 进行了如下测试、您能帮助检查此3.3V 电压是否存在任何风险吗?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIH 指定为0.7 × VCC = 3.5V。因此、即使它碰巧在实验室中工作、也无法保证它在所有情况下都能工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:

    正如 Clemens 所说、在许多情况下它会起作用、但在 VCC 电压可能在4.5V 到5.5V 之间变化的情况下、温度非常低(-40°C 或更低)、收发器可能无法识别高电平。 最好使用 V 版本的器件、除非应用能够保证 VCC 电压和温度范围为标称条件。 尽管如此、不建议在3.3V 逻辑应用中使用没有 VIO 引脚的5V 收发器。

    此致、

    埃里克·哈克特