请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1044AV-Q1 请告诉我 TCAN1044AV-Q1或任何其他 IC 是否符合 ISO 11898-2:2016物理层标准的要求,这是否意味着它将符合 ISO 11898-1:2003 ,如果不是,哪个 IC 可以满足相同的要求?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请告诉我 TCAN1044AV-Q1或任何其他 IC 是否符合 ISO 11898-2:2016物理层标准的要求,这是否意味着它将符合 ISO 11898-1:2003 ,如果不是,哪个 IC 可以满足相同的要求?