This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044AV-Q1:ISO 11898-1:2003

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1299994/tcan1044av-q1-iso-11898-1-2003

器件型号:TCAN1044AV-Q1

请告诉我 TCAN1044AV-Q1或任何其他 IC 是否符合 ISO 11898-2:2016物理层标准的要求,这是否意味着它将符合 ISO 11898-1:2003 ,如果不是,哪个 IC 可以满足相同的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onkar、

    是的、可以认为 TCAN1044AV-Q1也符合规范的2003版本。 客户为什么需要收发器来满足旧版规范?

    此致、

    埃里克·哈克特