This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:数据表修订版本更改(D ->E)

Guru**** 2872380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1300874/am26lv32e-datasheet-revision-change-d---e

器件型号:AM26LV32E

大家好、

我想知道 数据表中的更改。

以下图形已更改。
此更改是否是由于 IC 内部设计发生的变化?

修订版 D


REV


Br、
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向300毫米晶圆的转移涉及到芯片的重新设计(PCN# 20230814006.1)。 显然、新设计具有更高的驱动强度。 (电压仍在数据表保证的限值范围内、只有当超过20 mA 的绝对最大额定值时、这些差异才会很明显。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    可以-该器件的重新设计版本确实具有稍高的驱动强度-它仍然受传统器件所具有的相同数据表条件的约束、但在典型运行条件下、您可能会看到驱动强度略有增加。  我们注意到、300mm 晶圆的更新确实有一些小的改进、因为我们的新工艺更好  

    我将注意到、我们仍在循环中混合使用较旧和较新的材料、因此客户可能仍然使用较旧的材料、因此任何设计在数据表中列出的最大/最小条件下仍然可以使用、以确保兼容性。


    在使用较旧材料设计的系统中使用较新材料应该不会出现任何问题-但在器件级别可能会有一些微不足道的改进-但在系统级别可能不是很明显。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森