This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:TRS3122ERGER 的 IEC61000-4-2 /接触+8kV DOUT1引脚的结果失效。 请告诉我有关 ESD 的任何信息。

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1298293/trs3122e-the-result-of-the-iec61000-4-2-contact-8kv-dout1-pin-of-trs3122erger-is-failed-please-let-me-know-any-information-about-esd

器件型号:TRS3122E

我针对包括 TRS3122ERGER 在内的设备测试了 ESD 测试。
ESD 测试条件为 IEC61000-4-2 /接触+8kV。
因此、TRS3122ERGER 的 DOUT1引脚上会出现故障。
但 TRS3122ERGER 数据表表示该器件接受 ESD IEC61000-4-2 /接触+/-8kV (根据绝对最大额定值、数据表第4页)。
我将 ESD 抑制器器件 EZAEG2N50AX 放入包括 DOUT1+的 RS232C 通信线路中。
我不知道发生此故障的原因、请告诉我有关 ESD 的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuya-San:

    您是否有测试设备? 如果您仍有故障单元、您能否拍一下该器件的顶部图片、以便我可以跟踪我们内部系统中的器件?  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Parker Dodson-San、

    感谢您的回答。

    设备是保密的,我们希望离线交流。

    您能告诉我您的联系信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地址:Takuya-San,

    我要求的不是机密信息、因为我要求了解的是 TI 的器件-我需要跟踪该器件是否合法、这样我就可以决定更好的途径是怎样向您走 TI.com 门户。  

    如果你不能这样做,我就帮你。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parker-San,

    感谢您发送编修。

    我研究了 ESD 抑制器的位置、然后我更改了板上 ESD 抑制器的位置。

    这一变更导致我们的电路板通过了+/-15kV ESD 测试。

    我认为我的问题已经解决、并标记了此主题结束。

    谢谢!
    水岛卓也