请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRS3122E
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我针对包括 TRS3122ERGER 在内的设备测试了 ESD 测试。
ESD 测试条件为 IEC61000-4-2 /接触+8kV。
因此、TRS3122ERGER 的 DOUT1引脚上会出现故障。
但 TRS3122ERGER 数据表表示该器件接受 ESD IEC61000-4-2 /接触+/-8kV (根据绝对最大额定值、数据表第4页)。
我将 ESD 抑制器器件 EZAEG2N50AX 放入包括 DOUT1+的 RS232C 通信线路中。
我不知道发生此故障的原因、请告诉我有关 ESD 的任何信息。