This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:逻辑输入电容

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1300978/thvd1500-logic-input-capacitance

器件型号:THVD1500

团队成员

逻辑侧输入(D 引脚)电容值是多少? 典型值也可以、我们需要使用此值来评估下拉电阻器、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaofeng:

    我们没有指定此器件或大多数 RS 至485收发器上的输入引脚电容。 输入电容不是很大、应该小于10pF (10pF 可能 很高)。 这是一个标准 TTL 输入、因此电容不会非常大。  

    一般来说、任何上拉或下拉电阻器的电阻值都在1k 和10K 之间-我们此器件数据表中的典型应用原理图采用的是10k 电阻值。 引脚泄漏电流为+/-5uA -但通常在0uA 左右徘徊-因此在最坏情况下、使用1k 至10k 电阻器时、偏移只有几 mV。  实际上、您可以在此器件上只放置10K 电阻器作为上拉和下拉电阻、除非 您的客户的驱动器输入电路增加了大量电容并且/或者使用集电极开路/漏极开路型驱动器来驱动输入、否则不太可能出现问题 (不建议这样做)这通常不是确定电阻大小的问题。 由于它们需要下拉电阻器、因此它们不会使用漏极开路/集电极开路驱动器来驱动输入、因此10k 应该没问题。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,帕克

    谢谢你的详细答复! 是的、由于客户使用光耦合器作为 THVD1500的隔离器和驱动器、因此我们必须处理 OC 型输出。 很好的记录,我们会与他们交谈,谢谢!