This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:即使我们遵循数据表中的所有时序和序列要求、在引导系统后也需要第二次复位...

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1294479/tusb8044a-a-second-reset-is-required-after-booting-the-system-even-though-we-follow-all-timing-and-sequence-requirements-from-the-datasheet

器件型号:TUSB8044A

您好!

我们在主题中设计了一个将 TUSB8044ARGCR 用作 USB 集线器的载板。 不过、我们将遇到复位信号问题。

VDD 为1.1V、并在 V33电源启动之前为芯片提供大约10ms 的延迟(这不是必需的、但数据表推荐它、因此我们已经这样实现)。

我们使用一个 PGOOD 信号将 GRSTz 线路拉低、该信号会被拉高(由芯片内部)、在 VDD 斜升至1.1V 后大约需要10ms。 我们还在复位线路上添加了一个1uF 电容器、以确保满足适当的时序要求。

然而、尽管我们满足了所有要求、但芯片仍需要第二次外部复位切换才能检测 USB3器件。 会导致这种情况的原因是什么?

我们还尝试了将复位线悬空并在其上放置一个4.7 uF 的电容、这样可确保更长的延迟、但这个问题仍然存在。

有人能帮助我们解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike:

      您是说1.1V 电源 在3.3V 之前或3.3V 之后10ms 变为高电平?  如果您仍然可以调节1.1V 延迟时间、那么同时增大1.1V 和3.3V 会更好。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在3.3V 前10ms 变为高电平。 产品说明书建议了该序列、这正是我们采用这种方式实现该序列的原因。 但我会尝试您的方法、看看它是否有任何变化。 我将向您通报最新情况、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将等待您的更新。 如果1.1V 和3.3V 大致同时变为高电平、1uf 电容应起作用。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    更改序列不起任何作用。 此问题由 VBUS 引脚导致。 这个电源供应的电压大大早于导致复位问题的内核电源。 解决问题的方法是使用内核电源为芯片的 VBUS 管脚供电。

    感谢您的支持 Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢更新。

    此致

    布赖恩