您好!
我们在主题中设计了一个将 TUSB8044ARGCR 用作 USB 集线器的载板。 不过、我们将遇到复位信号问题。
VDD 为1.1V、并在 V33电源启动之前为芯片提供大约10ms 的延迟(这不是必需的、但数据表推荐它、因此我们已经这样实现)。
我们使用一个 PGOOD 信号将 GRSTz 线路拉低、该信号会被拉高(由芯片内部)、在 VDD 斜升至1.1V 后大约需要10ms。 我们还在复位线路上添加了一个1uF 电容器、以确保满足适当的时序要求。
然而、尽管我们满足了所有要求、但芯片仍需要第二次外部复位切换才能检测 USB3器件。 会导致这种情况的原因是什么?
我们还尝试了将复位线悬空并在其上放置一个4.7 uF 的电容、这样可确保更长的延迟、但这个问题仍然存在。
有人能帮助我们解决此问题吗?