Other Parts Discussed in Thread: TUSB422
您好、TI 团队
使用接收到的基本源很难进行开发。
我正在尝试开发器件、以实现以下工作方式。
- 器件引导时、始终将电源角色设置为供电方、将数据角色设置为‘重置'状态(等待状态?)。
- 当 PC 连接到 CC 控制器时、将 PD 控制器的数据角色设置为 DFP。
- 当记忆棒连接到 CC 控制器时、将 PD 控制器的数据角色设置为 UFP。
*在任何情况下,电源角色必须始终保持供电方。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TUSB422
您好、TI 团队
使用接收到的基本源很难进行开发。
我正在尝试开发器件、以实现以下工作方式。
*在任何情况下,电源角色必须始终保持供电方。
此致
Yongki 您好:
您可以参考软件用户指南、当您 从 TI.com 申请软件示例代码时、可以获取该指南。
1:当器件启动时、首先使用 USB Type-C 配置并选择 DRP、然后使用 USB PD 配置:您可以将电源角色更改为供电方。
2: 当 PC 连接到 CC 控制器时、 MCU 将知道通过 I2C 连接了 DFP、然后您可以将 TUSB422配置为 DFP。
3: 当记忆棒连接到 CC 控制器时、 MCU 将知道通过 I2C 连接了一个 UFP、 然后您可以将 TUSB422配置为 UFP。
如果您还有其他问题、请告诉我。
此致
布赖恩
您好、Brian
1、我收到的软件似乎是用于充电目的。
我能收到应用程序所需的软件吗?
>无论设备是否连接到 CC 控制器、将智能手机放入通讯座时、都必须始终为其充电。
A)当器件启动时、始终将电源角色设置为供电方、将 CC 设置为"打开"
b)当 PC 连接到 CC 控制器时、将 PD 控制器的数据角色设置为 DFP。
c)记忆棒连接到 CC 控制器后、将 PD 控制器的数据角色设置为 UFP。 (电源角色仍作为"源"角色)
2.是否可以在保持智能手机连接的同时有机地交换数据角色?
- UFP <->数据角色重置(CC = OPEN)<-> DFP
3.要进行数据角色交换,应控制哪个寄存器?
- 7.6.35 bit 3?
-请指导我们应控制哪一个登记册。
此致
郑