This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:TUSB 数据角色交换

Guru**** 2920530 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1290479/tusb422-tusb-data-role-swap

器件型号:TUSB422

您好、TI 团队  

使用接收到的基本源很难进行开发。

 我正在尝试开发器件、以实现以下工作方式。

  1. 器件引导时、始终将电源角色设置为供电方、将数据角色设置为‘重置'状态(等待状态?)。
  2. 当 PC 连接到 CC 控制器时、将 PD 控制器的数据角色设置为 DFP。
  3. 当记忆棒连接到 CC 控制器时、将 PD 控制器的数据角色设置为 UFP。

*在任何情况下,电源角色必须始终保持供电方。

 

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yongki 您好:

      您可以参考软件用户指南、当您 从 TI.com 申请软件示例代码时、可以获取该指南。

      1:当器件启动时、首先使用 USB Type-C 配置并选择 DRP、然后使用 USB PD 配置:您可以将电源角色更改为供电方。

      2: 当 PC 连接到 CC 控制器时、 MCU 将知道通过 I2C 连接了 DFP、然后您可以将 TUSB422配置为 DFP。

      3: 当记忆棒连接到 CC 控制器时、  MCU 将知道通过 I2C 连接了一个 UFP、  然后您可以将 TUSB422配置为 UFP。

      如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    1、我收到的软件似乎是用于充电目的。
    我能收到应用程序所需的软件吗?

      >无论设备是否连接到 CC 控制器、将智能手机放入通讯座时、都必须始终为其充电。

      A)当器件启动时、始终将电源角色设置为供电方、将 CC 设置为"打开"  
      b)当 PC 连接到 CC 控制器时、将 PD 控制器的数据角色设置为 DFP。   
      c)记忆棒连接到 CC 控制器后、将 PD 控制器的数据角色设置为 UFP。 (电源角色仍作为"源"角色)


    2.是否可以在保持智能手机连接的同时有机地交换数据角色?
    - UFP <->数据角色重置(CC = OPEN)<-> DFP

    3.要进行数据角色交换,应控制哪个寄存器?
    - 7.6.35 bit 3?
    -请指导我们应控制哪一个登记册。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丁:

       让我来检查一下 我们是否有其他软件覆盖您的应用。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丁:

    1:这是我们 在 TI.com 上拥有的所有软件。

    2:是的、您可以 在保持智能手机连接的同时交换数据角色。

    3:  0x0A 是角色控制寄存器和 looking4connection 命令

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    1. 什么是 "这个软件"?

    2. TUSB422能否实现以下 USB PD 规范?

    "8.3.2.10.2.3数据角色交换、由作为供电方的 UFP 运行启动(等待)"

    3. 是否可以将 TUSB422从 UFP 或 DFP 更改为数据角色"等待"状态?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yonki:

      1:  "本软件"是指您 TI.com 请求的软件。

      2和3、TUSB422应支持 UFP 作为供电方运行和 DR 交换、但 不知道如何处理 WAIT 消息。

       由于 TUSB422是使用 DP2.0开发的、因此如果 TUSB422可以支持等待、我们可能需要等待系统人员。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tonki 您好:

      很抱歉回复延迟:

      " 等待 "这是软件功能。  TUSB422无关、因为它在软件中由高级处理。

    此致

    布赖恩