This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:EEPROM 编程指南

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801, DS160PR410, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1299494/ds160pt801-eeprom-programming-guide

器件型号:DS160PT801
主题中讨论的其他器件: DS160PR410USB2ANY

申请一份 DS160PT801 EEPROM 编程指南。

我需要为应用程序创建 EEPROM 文件。

是否需要 SigCon 软件来对 EEPROM 文件进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    根据我们之前的交谈、我相信您可以访问我的安全软件中的 DS160PT801-DESIGN 文件夹。 《EEPROM 配置指南》可在第1节中找到。

    一般来说、我们建议使用 SigCon 软件打开其中一个预先制作的 EEPROM 映像(可在 My Secure 文件夹的第2部分中找到)来创建自定义 EEPROM 文件、然后对应用程序进行所需的任何更改。 否则、从头开始生成 EEPROM 文件就很棘手。 如果您需要任何帮助、请告知我们。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Evan、

    我曾尝试安装 SigCon 软件,但我一直收到错误消息停止有关安装 National Instruments LabVIEW 2012或兼容...

    是否有 Sigcon 安装说明?

    -凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我认为我们没有书面安装说明、但我可以提供帮助。 SigCon 软件需要 NI LabVIEW API 才能正常运行。 您是否正在使用包含 LabView RTE 的基本 SigCon 安装程序? 如果您尚未尝试、则可以通过此链接从 TI.com 下载: https://www.ti.com/tool/download/SIGCONARCHITECT3-WRTE

    基本 SigCon 安装完毕并开始运行后、默认情况下只有一个示例 DS160PR410配置文件。 然后、您可以从 My Secure 文件夹的第2部分下载并执行 DS160PT801配置文件更新程序("DS160PT801.exe")、以将 DS160PT801添加到您的器件列表中。 您可从此处打开和编辑 EEPROM 文件、即使未连接到板或设备也是如此。

    如果仍有错误消息、请将屏幕截图发布在此处、我将对其进行查看。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试一下、谢谢。

    对于单芯片 x8中继器配置、您建议使用哪个.hex 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我建议从 DS160PT801_1x1.hex 文件开始。 我将与我的团队进行核实、看看是否需要进行任何修改、以便它能够在单芯片1x8应用中成功运行。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够确认您建议使用的 hex 文件?

    如果我的电路板上有 SMBus 接头、TI 是否有建议在使用 SigCon Architect 时选择将 USB-SMBus 适配器从 PC USB 连接到我的电路板?

    谢谢。

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    通过修改所预制的1x16文件中的一个配置、创建了一个具有1x8链路宽度的自定义 EEPROM 文件、我将在不久的将来以 E2E 私人消息的形式向您发送此文件。  

    在 TI、我们通常使用分立式 USB2ANY 适配器作为计算机/笔记本电脑 USB 端口和板 SMBus 之间的接口。 SigCon Architect 软件旨在与 USB2ANY 连接。 产品页面在这里: https://www.ti.com/tool/USB2ANY

    此致!

    Evan Su