This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:在 DP/DM 引脚上禁用电池充电功能

Guru**** 2929310 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TPS25750, TPS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1285626/tusb8041-disable-the-battery-charging-function-on-dp-dm-pins

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: TPS25750、BQ25792

您好!

我们将 TUSB8041与 BQ25792RQMR 配合使用。 它们共用同一根 DP/DM 总线。 由于 TUSB 和 BQ CHIP 都支持 DP/DM 上的电池充电协议、它们之间似乎存在冲突。 好的、是否有任何方法可以禁用 DM/DP 线路上的电池充电功能、但不会导致线路压降。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将相应端口的 Baten 引脚设置为低电平、以指示集线器不支持电池充电。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 我们刚刚将这个引脚悬空、因为它具有内部下拉电阻、它是否工作?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果您将该引脚悬空、则不支持电池充电。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但它看起来是悬空的、对我们不起作用。  我们的原理图如下所示:

    如果我们移除 TUSB 芯片、充电功能会按预期工作。 但如果全部到位并使铁杆悬空、它将无法为电池充电。

    有什么建议吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在 TPS25750和 USB 集线器之间物理共享 DP/DM?  

    为什么不使用集线器电池充电功能、然后通过配置为故障输入的 GPIO 将集线器过流指示灯从集线器连接到 TPS25750、以便在必要时断开电源以满足 USB 规范?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、两个芯片在物理上共用 DP/DM 导线。 我们 一起使用 TPS25750和 BQ25792、主要用于 Type-C PD 充电。 您的建议会将 BC 充电功能移至 TUSB、而保留 PD 充电至 BQ 芯片吗?  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      您不能将 DP/DM 连接至 TUSB 集线器和 TPS25750。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以仅将 DP/DM 连接至 TUSB 集线器? 如果没有 DP/DM、TPS25750是否可以正常工作? 即让 TSUB 处理 BC、让 TPS25750处理 PD?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     这里是否还需要集线器来进行 USB 数据通信?

    稳压器

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们也需要数据通信。 是否有一 个*完美*的解决方案可以使用这些芯片实现这一点?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS25750仅使用 DP/DM 引脚来实现 BC1.2充电。 由于集线器还支持 BC1.2、因此您可以从 TPS25750断开 DP/DM 并 使用集线器电池充电功能。 然后、您可以通过配置为故障输入的 GPIO 将集线器过流指示器连接到 TPS25750、以便在需要时断开电源以满足 USB 规范。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么对于 BC、5V 电源仍将由 TPS25750或另一个电源开关输出? 如果仍由 TPS25750发送、那么在连接 USB2.0器件时、如何指示 TPS25750打开 VBUS、因为 DP/DM 现在将路由到 TUSB 芯片?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      HUB 可以 同时支持数据和 BC1.2 ,然后可能只是不连接 DP/DM 到 TPS25750 .

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、VBUS 由 TPS2552内部开关打开/关闭。 那么、如果 DP/DM 被接至 TUSB、那么 TPS 如何知道何时为 VBUS 供电?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      TPS25750电源 Vbus 基于 CC 检测、不基于 DP/DM

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这对我来说是个好消息。 但为什么 TPS25750具有 DP/DM 输入引脚呢?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      TPS25750的 DP/DM 可用于充电器件、  

      我们可以与 PI 人通话。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这对我们很重要。 因为我们同时需要 Type-C 拉电流/灌电流(我们的器件也需要使用 Type-C 进行充电)。 我们需要确保在 DP/DM 未连接至 TPS 芯片的情况下、器件仍可使用 Type-C 进行充电。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      我们需要与 PI 团队合作、为您的项目提供解决方案。

      你知道 PI 的人是谁来支持你吗?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    否、您能帮助我们找到一个

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      我可以从 PI 找到一些人。 您是否会使用 WebEx 或其他一些软件进行通话?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

      如何与您通话?

    此致

    布赖恩

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将讨论移动到消息