This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3088E:NS 封装14引脚

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3088E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1304704/sn65hvd3088e-ns-package-14-pin

器件型号:SN65HVD3088E

尊敬的技术支持团队:

我正在考虑从 SN75ALS181NSR 更换为 SN65HVD3088ENSR 。

www.ti.com/.../

根据 图表5-2上的数据表、 NS 封装(14引脚)具有 ZY (10、Y)。

但"8.2功能方框图"和"表8-1。 驱动器功能表"显示了 AB。

它们在 ZY 和 AB 之间有相同的含义吗?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于全双工收发器、A/B 是输入、而 Z/Y 是输出。 RS -485称为双向信号 A/B、但它们与 Y/Z 信号相同、因此实际上没有关系。 我想 SN65HVD3088ENSR 数据表中的引脚分配是从全双工收发器复制的、这些引脚是输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    因此、Y/Z 等效于标准半双工器件上的 A/B。  

    感谢您提请我们注意这一点、因为我们没有注意到表8-1中的拼写错误、因为还应将其更正为 、其中"A"更改为"Y"、"B"更改为"Z"。  

    对于为什么该器件使用"Y"和"Z"而不是"A"和"B" -基于标准 NS 全双工封装的原因、Clemens 是正确的、但 SN65HVD3088E 是一款半双工器件。 本质上、我们有两种可能的替换方法(半双工和全双工) 对于 SN75ALS181NSR (一种全双工器件)-然而许多终端用户将其用作半双工器件、因此我们在 NS 封装中旋转了一个 SN65HVD3088E 版本、12/11未进行连接、从而满足 SN75ALS181NSR 的"半双工"使用案例。  

    说实话、除非您要更换用作半双工器件的 SN75ALS181NSR、否则我一般不会选择 SN65HVD3088ENSR、因为所有的 SN65HVD3088E 其他封装选项在解决方案尺寸上通常更合理。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森