Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3088E
尊敬的技术支持团队:
我正在考虑从 SN75ALS181NSR 更换为 SN65HVD3088ENSR 。
根据 图表5-2上的数据表、 NS 封装(14引脚)具有 ZY (10、Y)。
但"8.2功能方框图"和"表8-1。 驱动器功能表"显示了 AB。
它们在 ZY 和 AB 之间有相同的含义吗?



此致、
TTD
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3088E
尊敬的技术支持团队:
我正在考虑从 SN75ALS181NSR 更换为 SN65HVD3088ENSR 。
根据 图表5-2上的数据表、 NS 封装(14引脚)具有 ZY (10、Y)。
但"8.2功能方框图"和"表8-1。 驱动器功能表"显示了 AB。
它们在 ZY 和 AB 之间有相同的含义吗?



此致、
TTD
您好、TTD:
因此、Y/Z 等效于标准半双工器件上的 A/B。
感谢您提请我们注意这一点、因为我们没有注意到表8-1中的拼写错误、因为还应将其更正为 、其中"A"更改为"Y"、"B"更改为"Z"。
对于为什么该器件使用"Y"和"Z"而不是"A"和"B" -基于标准 NS 全双工封装的原因、Clemens 是正确的、但 SN65HVD3088E 是一款半双工器件。 本质上、我们有两种可能的替换方法(半双工和全双工) 对于 SN75ALS181NSR (一种全双工器件)-然而许多终端用户将其用作半双工器件、因此我们在 NS 封装中旋转了一个 SN65HVD3088E 版本、12/11未进行连接、从而满足 SN75ALS181NSR 的"半双工"使用案例。
说实话、除非您要更换用作半双工器件的 SN75ALS181NSR、否则我一般不会选择 SN65HVD3088ENSR、因为所有的 SN65HVD3088E 其他封装选项在解决方案尺寸上通常更合理。
如果您有任何其他问题、敬请告知!
此致!
帕克·道德森