Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS25772-Q1, TUSB4020BI-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB4020BI-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS55289、 TPS25772-Q1、
大家好、
项目:汽车 PD USB 充电器与集线器:
具有2个输出端口、一个是仅充电端口、另一个是充电+通信端口。
当前使用的整体方案为 TPS25772-Q1+TPS55289+TUSB4020BI-Q1、需要 PD 功率分配。
以下 是包含 PCB 布局和规格说明的原理图:
要求:配置产品功能输出(充电和通信)并禁用 J2端口的通信功能以仅保持充电功能。
您能帮助检查如何配置它吗? 谢谢。
此致、
切里