This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI-Q1:PD USB 充电器和放大器;集线器配置问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS25772-Q1, TUSB4020BI-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1297187/tusb4020bi-q1-pd-usb-charger-hub-configuration-issue

器件型号:TUSB4020BI-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS55289TPS25772-Q1

大家好、

项目:汽车 PD USB 充电器与集线器:

具有2个输出端口、一个是仅充电端口、另一个是充电+通信端口。

当前使用的整体方案为 TPS25772-Q1+TPS55289+TUSB4020BI-Q1、需要 PD 功率分配。

以下 是包含 PCB 布局和规格说明的原理图:

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/135/Uniwon-PD60W-2UCU_2600_2Hub-SPEC-updata_5F00_20231128.xls

要求:配置产品功能输出(充电和通信)并禁用 J2端口的通信功能以仅保持充电功能。

您能帮助检查如何配置它吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃:

      对于 HUB,它仅支持 BC1.2。 如果需要更强的充电功能、则需要使用 TPS25772进行充电端口、但它可能不支持数据通信。

    我将把票转让给 PI 团队、看看如何支持同一端口的充电和数据。

    稳压器

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Brain、

    感谢您的支持、我是否知道 PI 团队有任何更新?

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃:

      我把这张票转给了 PI 团队。 来自 PI 团队的人员应该尽快回复。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    谢谢。此致、

    切里