This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810-SMP-EVM:配置文件

Guru**** 2839750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1305655/ds320pr810-smp-evm-profile

器件型号:DS320PR810-SMP-EVM

大家好、

 

用户指南指出我们需要安装 DS320PRxx 配置文件。 您能告诉我们可以在哪里找到此资料吗?

 

我在产品页面的"设计和开发"部分看到一些以配置文件命名的文件。 但无法确定我应该使用哪一个。

 

此致、

黑海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kurumi-San:

    我刚刚为您授予了对"我的安全资源"中 PCIE5-REDRIVERS-DESIGN 文件夹的访问权限。 如果您向下滚动到 DS320PR8xx 部分、就会有一个 ZIP 文件、其中包含 SigCon Architect 3.2的安装程序和 DS320PR8xx 配置文件更新程序。 如果已安装 SigCon 软件、则可以自行运行配置文件更新程序。 如果您有任何问题、敬请告知。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    非常感谢您的提示回复。 客户也希望能够访问该文件夹。 我会通过电子邮件通知您他的联系方式。 所以、请检查您的邮箱。

    此致、

    黑海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurumi、

    我刚刚授予该客户访问权限、他们应该会收到一封电子邮件、并在"我的安全资源"页面中看到该文件夹。 如果程序下载和设置有任何问题、请告诉我、一切都很简单。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    我确认已授予访问权限。 非常感谢您的支持。

    此致、

    黑海市