请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS320PR810-SMP-EVM 大家好、
用户指南指出我们需要安装 DS320PRxx 配置文件。 您能告诉我们可以在哪里找到此资料吗?

我在产品页面的"设计和开发"部分看到一些以配置文件命名的文件。 但无法确定我应该使用哪一个。
此致、
黑海市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
用户指南指出我们需要安装 DS320PRxx 配置文件。 您能告诉我们可以在哪里找到此资料吗?

我在产品页面的"设计和开发"部分看到一些以配置文件命名的文件。 但无法确定我应该使用哪一个。
此致、
黑海市
尊敬的 Kurumi-San:
我刚刚为您授予了对"我的安全资源"中 PCIE5-REDRIVERS-DESIGN 文件夹的访问权限。 如果您向下滚动到 DS320PR8xx 部分、就会有一个 ZIP 文件、其中包含 SigCon Architect 3.2的安装程序和 DS320PR8xx 配置文件更新程序。 如果已安装 SigCon 软件、则可以自行运行配置文件更新程序。 如果您有任何问题、敬请告知。
此致!
Evan Su