This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83B:在上电和环境温度上升期间会产生屏幕噪声。

Guru**** 2908920 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307004/sn75lvds83b-screen-noise-occurs-during-power-on-and-ambient-temperature-rise

器件型号:SN75LVDS83B

TI 人很好

我的客户使用 SN75LVDS83B、他们在上电时会出现屏幕噪音。

以下示意图:

屏幕噪声与视频类似。  此问题还与温度有关。 当温度上升到40度时、也会出现此类噪声。

e2e.ti.com/.../663.mp4

我认为这个噪声似乎与时钟或上电时序有关、您认为呢?

期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉溪、您好!

    由于美国公众假期、该团队目前不在办公室、将于星期二恢复工作。 感谢您的耐心等待  

    此致、

    凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉溪市

    您如何缩小这里有特定于 SN75LVDS83B 的问题、而不是与上游 LVCMOS 源或下游 LVDS 接收器相关的问题? 您确定 SN75LVDS83B 具体产生了哪个错误信号?  

    从原理图中可以看出、没有明显的问题、并且问题描述也没有太大影响。 您是否已经在温度范围内对输入 PCLK 波形进行了表征? 每个 LVCMOS 信号的采样/保持时间与时钟输入之间的关系如何?  

    此致、

    凯西